This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663数据表规格问题

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956415/tps1663-tps1663-datasheet-spec-question

器件型号:TPS1663

大家好、

关于 TPS16630RGER Efuse、如下图所示、客户询问:
问题1. SHDN 有效和 Efuse 开始输出之间的时间间隔是多少? 请提供延迟时间的最小值、典型值和最大值
问题2. Efuse 上升至 Vin 和 PG 信号有效之间的时间间隔是多少(以 ms 为单位)? 请提供延迟时间的最小值、典型值和最大值

我们是否有这些详细规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    问题1. SHDN 有效和 Efuse 开始输出之间的时间间隔是多少?  

    它与"UVLO 开关导通延迟"相同。 典型值(us)为 742 + 49.5 x C (dVdt)、其中 C (dVdt)的单位为 nF。 我们没有此参数的最小值和最大值。

    问题2. Efuse 上升至 Vin 和 PG 信号有效之间的时间间隔是多少(以 ms 为单位)?  

     它是 EC 表中的 tPGOODR 参数。 最小值= 8ms、典型值= 11.5ms、最大值= 13ms

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢! 还有2个问题:

    为什么没有为我们的产品线定义最小值和最大值?

    可以通过仿真来给出范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    任何客户都没有要求我们提供这些详细信息、因此我们没有对最小值、最大值的参数进行表征。

    您能告诉我们为什么它对客户很重要?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们的客户 SRC 正在其系统中使用这种技术。 他们需要确认其使用中的延迟时间。

    如果我们没有项目1的特定时间。 BU 能否就此提供保守规范(不需要确切范围、而只需要保守数字)?他们只需要一个范围、可以在该最大和最小规范内设置延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我将与团队核实并告知您。 请留出时间、直至下周中旬。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢、客户只需要一个保守的规范。 他们说下周一他们需要它。

    您能否在下周星期一提供规格(确保系统在该范围内正常工作就足够了)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    好的。 让我检查一下。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在 us 中、"UVLO 开关导通延迟"的典型值为 742 + 49.5 x C (dVdt)、其中 C (dVdt)的单位为 nF。  

    根据仿真结果、 在 us 中、"UVLO 开关导通延迟"的最小值为570 + 49.5 x C (dVdt) 、  在 us 中、"UVLO 开关导通延迟"的最大值为930 + 49.5 x C (dVdt)  

    此致、Rakesh