请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54202输入18V 左右、输出10V、可被控制为恒流模式1A 或2A 芯片、
主要用于为10.2v 超级电容器充电、因此有必要控制充电电流。
您推荐什么芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
请参阅其中使用的 TPS54202参考设计。 http://www.ti.com/tool/TIDA-010075