This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:针对高 CM 易受噪声环境的 LDO 建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763, TPS763-Q1, TLV767, TLV767-Q1, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956876/tps763-q1-ldo-suggestion-for-high-cm-noise-prone-environment

器件型号:TPS763-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS763TLV767TLV767-Q1TPS7A24

您好!

我们正在寻找高功率逆变器(150kW)应用中的 LDO 建议。

由于应用中 IGBT 模块上的集成 NTC 将上拉至 LDO 输出、因此预计接地端会出现高共模噪声

目前、我们使用的是 TPS763器件、连接到 LDO 的负载可能由于欠压而面临复位问题。

此致

Abhijith V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:  

    您是否会帮助澄清应用中 LDO 的输入电压、输出电压、ILOAD? 我可以告诉您 LDO 需要高 PSRR 性能、您还有其他要求吗?  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    输入电压>10V

    VOUT=5V 固定值

    Iload = 50mA 稳定状态。 不确定是否存在脉冲负载。  负载由另一个 LDO、具有时分多路复用器的外部 ADC、数字隔离器和极少的上拉电阻器组成。

    此外、LDO 将出现在覆铜区为2oz 的电路板上、并且在最坏环境条件下电路板温度可高达75摄氏度

    此致

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、

    TPS7A24可能是此应用的 P2P 替代产品、但 PSRR 性能与 TPS763相似。 我还想了解一下 TLV767、它提供比 TPS763-Q1更好的噪声/PSRR 性能。 TLV767还具有符合 AEC-Q100标准的版本 TLV767-Q1、可在需要符合汽车标准的版本时提供。 请告诉我 TPS7A24或 TLV767在这里是否是一个不错的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    我们将进行布局更改。 因此、P2P 替代不是特定的需求。  

    感谢您的反馈

    此致

    Abhijith