This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:在突发模式下、在 FB &gt 之前栅极无切换;5V

Guru**** 2586265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956534/ucc256302-gate-no-switching-until-fb-5v-in-burst-mode

器件型号:UCC256302

您好!  

我将使用下面显示的原理图在空载条件下测试该器件。

 (图1)

图中的其他设置 1是:

- VCC 由外部供电。

不使用 Vin UVP/ OVP、因此 BLK 通过分压器连接到 VCC、从而在 BLK 上产生3.3V 电压。

也不使用 Vo UVP/OVP、因此 BW 对地短路。  

- LL/SS 电阻器和 BLK 电压将突发模式阈值(VLL)设置在0.9V 左右。

从启动开始、栅极按预期开始开关、但软启动的终止似乎有点早。  

 (图2)

软启动终端的条件应为 SS > FB。

但是、根据图 2、SS 进入 BLK (3.3V)、这表示软启动结束、但 FB 仍约为5V。  

然后、由于输出端没有负载、它进入突发模式:

 (图3)

如图 3显示、在突发模式下、FB 从零开始斜升、但在 FB > 5V 之前没有门控信号。

光耦合器可能会出现饱和、但当 FB > VLL (0.9V)时、LO 不会启动。  

我还尝试在外部打开反馈环路和电源 FB。 LO 在 FB >~5V 时启动、在 FB 小于相同电压时停止、
与闭环测试结果保持一致、但不可取。 因此、我想知道配置有什么问题。  

总之、我想知道原因
1)。 软启动结束时、LO 在 FB 降至 SS 以下之前停止?
2)。 当 FB>VLL 处于降压模式时、LO 无法启动开关?


此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    FB 信号是从 FB 引脚拉出的电流量、FB 信号本身不是 FB 引脚电压。 要监测 FB 信号、您需要测量从 FB 引脚拉出的电流。 这就是为什么 LO 在 FB 引脚电压降至 SS 以下之前停止、以及当 FB 引脚电压大于 VLL 时 LO 不会再次开始开关的原因。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    非常感谢您的快速回复。  

    很有意思的是、FB 信号本身不是 FB 引脚电压。

    根据数据表方框图(图4)、在正常运行期间、FB PMOS 始终开启;因此我的理解是 FB 信号应等于或闭合到 FBreplica、即 FB = FBreplica =(I_FB - I_opto) x RFB。 FBreplica 基本上是 Vcomp、在闭环调节中馈送至 HHC 控制器。

    但是、正如您指出 FB 信号不是 FB 引脚电压、您会建议正确的公式吗? 或者、如果我设法测量从 FB 引脚(I_OPTO)拉出的电流、I_OPTO 最终如何转换为馈送到 HHC 的 Vcomp?  

     (图4)

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你是对的。 FBreplica 等于(IFB-Iopto)*RFB。 在正常运行期间、FBreplica 与 Vcomp 相同。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您澄清这一点。

    在图 3、我仍然想知道、如果 FB 在这种情况下是相同的 FBreplica、为什么 LO 在 FB 大于5V 但不是 VLL 时才开始开关?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    LLC 控制器尝试将 FB 引脚电压松散调节至大约5V。 这样做是为了提供更好的瞬态响应并避免与光耦合器饱和相关的一些延迟。 当从 FB 引脚拉出的电流在0uA 至82uA 范围内时、FB 引脚电压将约为5V。 当光耦合器拉取的电流大于 FB 引脚可支持的电流时、控制器将允许 FB 引脚电压崩溃至0V。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    谢谢你。 我认为这对我来说现在更有意义。  

    那么、在正常运行中、我能不能将这里的反馈链描述为 FBreplica =(IFB - I_opto) x K x RFB、  
    其中 K 可能表示可能等于1的内部电流镜增益?

    之后、如果我理解正确、FBreplica / 2 + 3 = VTH、它会与 VCR 进行比较。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    它不是内部电流镜、但是的、关系是 FBreplica =(IFB - I_opto) x RFB。

    是的、VTH 等于 FBreplica / 2 + 3。

    此致、

    Ben Logh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的解释。  
    这澄清了我的问题。

    谢谢、
    Daniel