This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:17V/1A/低 Iq &放大器;电路板空间降压

Guru**** 2509125 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908885/tlv62150-17v-1a-low-iq-board-space-buck

器件型号:TLV62150
主题中讨论的其他器件: TPS62160

尊敬的团队:

您能否帮助 推荐17V/1A 降压  转换器、与 TLV62150类似、但尺寸更小、静态电流更低?

输出电压为 3.3或5V。

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62160是一款 IQ 较低的17V/1A (TLV62150为17uA、TLV62150为19uA)、并且封装尺寸较小。

    此致、

    模块