This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:高相位和低相位的多相位折衷

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908558/tps53681-mutiphase-trade-off-for-high-and-low-phases

器件型号:TPS53681

大家好、

我想知道高相位和低相位的优缺点是什么?

此外、该电感器值的开关条是多少?

例如、如果我们采用12Vin/400A/1Vout、则采用8相和12相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!  

    相位越多、BOM 成本和 PCB 面积越大、但效率、热性能和负载瞬态性能都越好。  

    我将要求团队评论400A 负载是否需要多少相位。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    请提供详细信息、以建议1V/400A 应用的相位数。

    •  是400A TDP 电流还是最大电流? 如果是最大值、请提供平均值/TDP 电流。
    • 什么是环境温度和气流
    • 允许的电路板温升。

    谢谢。

    此致、

    Rama。