This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:用于抑制引脚的 MOSFET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U, LMZ31503, CSD15380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905974/lmz31503-mosfet-for-inhibit-pin

器件型号:LMZ31503
主题中讨论的其他部件:UCD90320UCSD15380F3

对于开/关配置、是否有任何推荐的抑制引脚 MOSFET?  LMZ31503必须与 UCD90320u 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无具体推荐的 MOSFET。 您甚至可以直接连接到 GPIO、如 本参考设计所示 、其中 INH 引脚由 UCD90120A-1 GPIO 引脚直接驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我禁用时可见的电压范围是多少? (该引脚在内部上拉至什么值?)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    如果悬空、EN 将被上拉至大约3V。 EN 引脚本身的绝对最大额定值为6V、不应超出该值。

    简要看一下 UCD90320u 数据表第8.4.5节、您应该可以将其 GPIO 输出设置为漏极开路、这是连接 LMZ31503 INH 引脚的好选择。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它涉及到一些问题。

    1.在您的数据表中,“https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz31503.pdf?&ts=1589868780837"在第4页中提到了”。 建议使用小型低泄漏(<300nA) MOSFET 进行控制"。但 UCD90320U 的泄漏电流约为1uA。

    使用的 VIN 大于10V、在您的数据表中、第20页提到"禁止控制有其自身的 VIN 电位内部上拉"

    您可以为此用途推荐一个 MOSFET 吗? 可以使用 CSD15380F3吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的、可以使用 CSD15380F3。 其他要点

    在 UCD90320U 数据表中、我没有看到这个 GPIO 泄漏规格。 我提到了另一个使用另一个 UCD 监控器/序列发生器的参考设计、其 GPIO 可直接连接到 LMZ31503抑制、而不会出现任何问题。 UCD90320U 泄漏电流似乎很高、但如果正确、则使用 CSD15380F3是一个不错的选择。

    2、这个描述不准确、也许目的是说3V 也是从 Vin 导出的。 我将把它记作需要澄清的事情。 我查看了模块中用于确认~3V 值的控制器的特性数据。 在第20页的图30和31中、橙色的 Vinh 信号是 INH 引脚上的电压、而不是外部 FET 的栅极、您可以看到、当外部 FET 关闭时、该信号变为3V。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清并确认。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、在我5月20日的回复后、哪些问题需要进一步澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会更清楚地说明上一封邮件中的第2点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、内部 INH 上拉电流源变为内部生成的3V、而不是 Vin。 这可以在图30和31的数据表波形中看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢