工具/软件:WEBENCH设计工具
因此、我使用 LMR33630ADDR 设计了5V 电源、开关频率为400kHz。 我们预计输入电压将高达36V、因为这是芯片的额定电压。 在测试中、芯片在36V 输入下将失败。 在24V 电压下工作完全正常。
芯片将以导电方式发生故障、向线路下游发送36V 电压并导致每个下游器件停止工作。 当任何负载施加到芯片上时、故障是瞬时的(我们使用小型5V、170mA 风扇作为负载开始)。 下面是电源器件的原理图:
该设计主要遵循数据表中的参考设计、但以下情况除外:
四个小型电容器合并为一个大型电容器、以节省空间。 使用4个小型并联电容器而不是一个大型电容器有什么好处?
电感器比基准大得多,但这正是我从数据表中的公式得到的:L =[(Vin-Vout)/(FSW*K*Ioutmax)]*Vout/Vin,其中 Vout 为5V,Vin 为36V,Fsw 为400k,Ioutmax 为3A,K 为0.2。 这将产生18uH (17.9398u)的 L、由于空间限制、使用15uH、在0.2和0.3之间的 Yeiling K。 这里的 WEBENCH 和一些表单建议似乎从未建议过任何大于10uH 的电感器、这是我的原因。
PCB 布局也遵循数据表建议。 这是一个回流 PCB、因此接地焊盘接触不应出现问题。
如果有任何建议,将不胜感激。