This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:当噪声进入 BW 引脚时、关于故障

Guru**** 2448170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906439/ucc256403-about-malfunction-when-noise-enters-bw-pin

器件型号:UCC256403

您好!


我已使用电阻器在 BW 引脚和 GND 之间连接、但当噪声进入 BW 引脚时、OVP 故障。

我想在 BW 引脚和 GND 之间连接一个电容器。

CR 的时间常数是否受启动时编程的影响?

建议的容量是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的应用团队中有人会为您提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BW 引脚对突发模式进行编程、并需要接地电阻才能在开关开始前对其进行编程。  对其进行编程时、从 BW 引脚拉出52uA 电流、因此在该引脚上添加大量电容可能会阻止设置正确的突发模式。

    在数据表中、转到第9页、查找 RUMPrgm1..7。  加电期间、从这个引脚到接地的电阻需要在数据表中是等效的。   例如、如果您想要禁用突发、则会禁用 RBWMPrgm6。  接地电阻需要介于2422欧姆和3038欧姆之间。  如果您使用的是辅助设备上的 BW 分压器、则这将是并联的 BW 高电阻和低电阻器的阻抗。  在您未使用辅助绕组的 BW 或使用 OVP 的情况下。  因此、您只需将电阻接地并选择所需的突发模式选项。

    如果您在无负载条件下未使用突发模式、则输出可能会上升并失控 、因为无法足够低地控制增益。  这可以通过预负载电阻器轻松解决。

    增加 BW 引脚到接地端的电阻有助于解决一些噪声问题。  如果您仍然存在噪声问题、并且想要添加一个电容器、我建议使用一个22至100pF 的小电容器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    例如、2500Ω Ω 和9500Ω Ω 的推荐电容是多少? 


    我想知道每个电阻器的详细推荐电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制器确定 BW 引脚电阻的方法是从引脚拉出54uA 电流并测量产生的电压。 您需要确保 RC 时间常数足够小、使 BW 引脚电压在2ms 编程时间内稳定、其中 R 为2.5kOhm||9.5kOhm、C 为滤波电容器。 如果我将 C 保持足够小、使5*R*C < 2ms、那么您希望使用的最大电容器将是200pF。

    此致、

    本·洛夫