This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:距离超过10mm 的无线充电

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909092/bq51050b-wireless-charging-over-10mm-distance

器件型号:BQ51050B

您好!

我们正在开发一款电子产品封装非常小的新产品。

一切都必须安装在~20mm 高和~20mm 直径的气缸中、但我们可以使用这种22mm 线圈: WR2230-26M8-G

我在上一篇文章中读到、线圈必须至少为20mm、才能具有超过2mm 的充电距离。

我们需要为最大电流为70mAh 的单节锂离子电池充电(在进行低功耗优化之前可能为20mAh)。

任何额外的电源都很好、但并非严格要求、器件可以在为电池充电时关闭。

遗憾的是、我们看到的充电距离为10mm。

使用此 IC 和线圈是否可以实现该充电距离?

感谢你的帮助!

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我们没有解决该距离问题的解决方案。  所有产品均基于 WPC 标准、最大范围 为5mm。

    最棒的