This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:数据表中的静态电流为18mA、电流为7uA

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958391/lm61460evm-18ma-quiescent-current-vs-7ua-in-datasheet

器件型号:LM61460EVM

为评估板供电时、电源电流在未连接任何负载的情况下拉取18mA。 我跟踪了原理图并探测了电路板、我无法确定是什么导致了如此高的电流消耗。 这是预期的吗? 数据表报告了微安级的低静态电流。 我没有遇到这些低电流。 当我通过跳线禁用器件时、电流降至1.8uA (预期为0.6uA)。 请提供建议。

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您现在使用的是哪款 EVM? 您是否有"LM61460EV M-AS 400K"或"LM61460EV M-FS-400K"?  

    如果您的 EVM 具有"Fs"版本、则该器件会被拉至 FPWM、这将比自动模式下的电流消耗更大。

    请注意、数据表中的电流规格在第7.7节中详细介绍了自动模式。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LM61460EV M-FS-400K、因此它处于 FPWM 模式。 是否有任何方法可以将我的模块设置为自动模式、或者是否特定于该器件?

    谢谢、我在数据表中找不到 FPWM 模式的电流(A)规格、它在那里吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我建议使用 LM61460EV M-AS 400K "AS "版本 EVM 来评估自动模式。  

    请注意、数据表 器件比较表 显示了该器件的不同版本。  

    轻负载时 、LM61460EV M-FS-400K 在出厂时已在内部配置为处于 FPWM 模式选项、无法更改。  

    此致、

    Jimmy