This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8501:I2C SDA 信号的输出延迟

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908768/lp8501-output-delay-of-i2c-sda-signal

器件型号:LP8501
我们负债累累。

数据表中未找到 I2C SDA 信号输出延迟值。

在读取寄存器时、请告诉我 SDA 相对于 SCL 的输出延迟时间和输出保持时间。
您能否也描述一下时序图?
(我想确认它是从 SCL 的上升沿还是从下降沿输出。)

就这些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在读取命令中捕获的图。 响应应该非常快。 LP8501可支持高达400kHz 的标准 I2C 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请告诉我 SDA 相对于 SCL 的输出延迟时间吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有它的质量测试数据。 我们可以确认的是延迟时间可以支持高达400kHz 的 I2C 通信。