This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM25118:VCCX 电流消耗

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958398/faq-lm25118-vccx-current-consumption

器件型号:LM25118

大家好、  

客户希望了解 VCCX 引脚的电流消耗。  第6.5节的测试条件显示 ICCX 为10mA。 这是 VCCX 的典型电流消耗吗?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您发帖。  VCCX 功耗与 VCC 引脚功耗基本相同、因为 VCCX 最终会馈送到 VCC。  因此、可以通过以下公式估算功耗:

    IVCCX =IVCC = FSW x (Qg1 + Qg2)+5mA

    其中 Qg1是降压 FET 总栅极电荷、Qg2是升压 FET 总栅极电荷、Fsw 是开关频率、5mA 用于运行期间的内务处理。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi