This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:输入电流限制保护

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908453/tps63900-input-current-limit-protection

器件型号:TPS63900

为负载设置输入电流限制的指南是什么? 假设负载在任何时候消耗的最大/峰值电流为15mA。 可以设置的安全电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    输入电流与输入电压、输出电压有关。 您可以与我分享这些信息吗?

    我是否知道您设置电流限制的目的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 范围= 4.35 - 3V (电池)

    一个稳压器的输出电压为3.3V、另一个稳压器的输出电压为1.8V。 我们使用两个 TPS63900。

    我们将电流限制设置为相同的目的。 它实际上是发明的。 过流保护和保护电路免受短路影响。 此外、您必须设置 TPS63900中的电流。 这就是它的工作方式。 我们没有选择!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    Iin_avg=Vout*IO/Vin/Efficiency。 您应该考虑最坏的情况、如最大 Vout、最重负载和最小 Vin。  

    如果只是为了实现短路电流保护、我建议将限制设置得稍大一点、以留出更多裕度。 它将有助于实现更快的瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您解释一下这个公式吗?

    Iin_avg=Vout*IO/Vin/Efficiency。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    是的、很高兴。

    此公式忽略纹波以简化计算。 和:

    输入功率*效率=输出功率      =>      VIN*IIN*Efficiency = Vout*Iout       =>       iN=Vout*IO/Vin/Efficiency。