This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关电池学习的咨询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957487/bq28z610-r1-inquiries-about-battery-learning

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: GPCRB

电池 配置。

   1) 包装 : 2S-1P

   2) F/G : BQ28Z610-R1


2.电池规格:INR21700-50E

  1) 标准放电容量:4900mAh
  2) 充电电压:4.2V
  3) 额定电压:3.63V
  4) 化学 ID:2591

电池 CEL 保护

  1) OCD : 5.1A (恢复电流0mA)
  2) OCC : 4.0A (恢复电流100mA)
  3) COV : 4.2V (恢复电压4.05V)
  4) CUV : 3.0V (恢复3.15V)

电池组电压范围

  1) 最大充电电压:8320mV (每节电池4.16V)
  2) 最大放电电压:6600mV (每节电池3300mV)

五.质询  (有关电池学习的查询)


 (1) 我是否只需要学习 BAT 一次?   或者、我必须多次执行它吗?

       ㅡ 我对 BAT 的了解越多、它就越复杂?

 (2) 在寒冷条件下、我是否必须学习 BAT?


 (3) 在创建黄金映像之前、必须更改哪些参数?

       ㅡ 我想更改保护/寿命/充电电压/放电电压。


       ㅡ 我知道"我需要将更新状态更改为02"。   对吧?


 (4) 创建黄金映像后、我可以更改多个参数吗?   ​​(完全充电/放电电压/保护值等)

       ㅡ 如果我更改保护/电量监测设置、是否需要从头重复"电池学习"?

       ㅡ 或者、我可以修改黄金映像中的寄存器吗?

            (学习/保护:3V-4.2V // 实际使用:3.3V-4.16V) (每节电池)

 (5) 如果我创建黄金映像、之后是否无需在大规模生产中输入"化学 ID "?


 (6) 我是否必须在 TI 网站上上传"黄金映像"文件?

       或者、我可以立即使用"黄金映像"吗?

       当我收到 TI 的回复时、我可以覆盖该文件并使用它吗?

 (7) 如果在[Update-State]为2节电池时未在"0x06"执行电池平衡、

       我们是否应该学习额外的充电/放电周期以移动到'0x0E'?

       ㅡ 这是绝对必要的吗?

 (8) 我放置电池的化学 ID 并开始循环。 我应该使用"电量监测参数计算器"吗?

       ㅡ 我应该使用 BQ Studio 的 GPC Packer 吗?

 (9) 上传我们的"黄金映像"。 请检查。

e2e.ti.com/.../2744.2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    请参阅此应用手册:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nick Brylski

    我已查看应用手册。
    但是、应用手册没有详细说明我想要的内容。

    如有上述查询,请核对并答复。
    谢谢你。

    ------------------------------


     (1) 我是否只需要学习 BAT 一次?   或者、我必须多次执行它吗?

           ㅡ 我对 BAT 的了解越多、它就越复杂?

     (2) 在寒冷条件下、我是否必须学习 BAT?


     (3) 在创建黄金映像之前、必须更改哪些参数?

           ㅡ 我想更改保护/寿命/充电电压/放电电压。


           ㅡ 我知道"我需要将更新状态更改为02"。   对吧?


     (4) 创建黄金映像后、我可以更改多个参数吗?    ​​(完全充电/放电电压/保护值等)

           ㅡ 如果我更改保护/电量监测设置、是否需要从头重复"电池学习"?

           ㅡ 或者、我可以修改黄金映像中的寄存器吗?

                (学习/保护:3V-4.2V // 实际使用:3.3V-4.16V) (每节电池)

     (5) 如果我创建黄金映像、之后是否无需在大规模生产中输入"化学 ID "?


     (6) 我是否必须在 TI 网站上上传"黄金映像"文件?

           或者、我可以立即使用"黄金映像"吗?

           当我收到 TI 的回复时、我可以覆盖该文件并使用它吗?

     (7) 如果在[Update-State]为2节电池时未在"0x06"执行电池平衡、

           我们是否应该学习额外的充电/放电周期以移动到'0x0E'?

           ㅡ 这是绝对必要的吗?

     (8) 我放置电池的化学 ID 并开始循环。 我应该使用"电量监测参数计算器"吗?

           ㅡ 我应该使用 BQ Studio 的 GPC Packer 吗?

     (9) 上传我们的"黄金映像"。 请检查。

    e2e.ti.com/.../6562.2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     (1) 我是否只需要学习 BAT 一次?   或者、我必须多次执行它吗?

           ㅡ 我对 BAT 的了解越多、它就越复杂?

    每个单元格类型和配置只需运行一次学习周期。

     (2) 在寒冷条件下、我是否必须学习 BAT?

    您可以使用 GPCRB 工具来计算此值
     (3) 在创建黄金映像之前、必须更改哪些参数?

           ㅡ 我想更改保护/寿命/充电电压/放电电压。


           ㅡ 我知道"我需要将更新状态更改为02"。   对吧?

    是的、您在导出最终黄金映像文件之前更改此设置。 将状态保留为06是可以的。


     (4) 创建黄金映像后、我可以更改多个参数吗?    ​​(完全充电/放电电压/保护值等)

           ㅡ 如果我更改保护/电量监测设置、是否需要从头重复"电池学习"?

           ㅡ 或者、我可以修改黄金映像中的寄存器吗?

                (学习/保护:3V-4.2V // 实际使用:3.3V-4.16V) (每节电池)

    您应该在整个电压范围内执行学习周期、然后您可以设置准线并导出黄金映像

     (5) 如果我创建黄金映像、之后是否无需在大规模生产中输入"化学 ID "?

    这取决于您为最终的 Golden Image 导出的内容。 使用 srec 或闪存流文件  
     (6) 我是否必须在 TI 网站上上传"黄金映像"文件?

           或者、我可以立即使用"黄金映像"吗?

           当我收到 TI 的回复时、我可以覆盖该文件并使用它吗?

    您只能发送文件以获取 CHEMID。

     (7) 如果在[Update-State]为2节电池时未在"0x06"执行电池平衡、

           我们是否应该学习额外的充电/放电周期以移动到'0x0E'?

           ㅡ 这是绝对必要的吗?

    您是否要进行电池平衡由自己决定。 如果执行此操作、则需要运行另一个周期。

     (8) 我放置电池的化学 ID 并开始循环。 我应该使用"电量监测参数计算器"吗?

           ㅡ 我应该使用 BQ Studio 的 GPC Packer 吗?

    您使用电量监测参数计算器获取电量 ID。