This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:LMZ31704

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957548/lmz31704-lmz31704

器件型号:LMZ31704
主题中讨论的其他器件: UCD90120

大家好、在我们的项目中、我们使用的是 LMZ31704电源模块(与 ZC706设计相同)。 下面提到的第30引脚设计 始终启用。 此模块是否需要使能引脚来启用电源模块(LMZ31704)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vydha、

    INH 引脚的 µA 上拉电流为1.15 μ A。 这意味着、如果引脚保持悬空、则默认情况下将启用器件。 MΩ、该上拉电流有点弱、您需要确保不会为引脚加载超过1M Ω 的电阻。 如果该引脚负载过大、内部上拉电流将不足以将 INH 引脚拉至其开启所需的1.3V 最小电压以上。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我看到您拒绝了这一问题、因为问题已经解决。 您能告诉我您还有哪些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉耽误你的回答、

    感谢您的回答。

    那么、我是否应该连接来自 GPIO (3.3V)电源序列发生器(UCD90120)的使能信号?  

    此致、  

    Rekha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha、

    是的、如果您的应用中有一个选项、我建议您这样做。 您还可以在 VIN 端使用电阻分压器、以确保有足够的电流上拉引脚。 以最简单的为准。