This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540与 TPS54540B

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B, TPS54340B, TPS54340, TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957419/tps54540-tps54540-vs-tps54540b

器件型号:TPS54540
主题中讨论的其他器件: TPS54340BTPS54340

大家好、

我的客户想知道 TPS54540和 TPS54540B (TPS54340和 TPS54340B)之间的区别。

请告诉我这些差异吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    请查找有关器件 B 版本和非 B 版本之间差异的文档。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我理解这些差异。 很抱歉我还有其他问题。

    1、非 B 器件现在处于 NRND 状态、您是否在不久的将来为这些器件制定了 EOL 计划? 如果可能、他们希望连续使用非 B 版本。

    此外、 继续使用非 B 版本有哪些缺点?

    2.它们之间的主要区别是"聚酰亚胺(PI)涂层",  但使用这种涂层有哪些好处(例如,提高可靠性,如果有的话)?

    此致、

    Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    1) 1)目前、我们没有针对非 B 器件的 EOL 计划。  

    2) 2)聚酰亚胺涂层的增加更多地是对 TI 制造工艺的改进。 因此、最大的影响是器件"B"版本中经验证的 OVP 电路。 如果客户在其应用程序中未发现问题、则可以继续使用非 B 版本。  

    否则、对于新设计、我们建议使用 B 版本  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Arief-San、

    谢谢、我很不喜欢。

    此致、

    Takashi Onawa