This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60一般性问题

Guru**** 2515375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957978/bq40z60-bq40z60-general-questions

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

以下是有关使用 bq40z60启动定制 PCB 的几个问题。

1) 1)是否需要执行学习周期才能使充电部分正常工作?

2) 2)我遇到与本论坛中其他人相同的问题、即 ACLW 位始终切换、并且充电不是全部启动、就是仅在我升高适配器电压时同时停止、才能再次启动。

答:一旦我升高适配器电压、它将再次开始并再次停止、除非我再次升高电压。

3) 3)我曾提到在 bqStudio 内设置充电电压阈值、但尚未看到该变量

4) 4)我希望能够在数据闪存中设置参数、以便使充电以恒定电流工作并在4.2V/节电压下停止、我有一个3s4p 电池组设置、其中包含该设置所需的所有正确跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1. 您使用什么电压进行输入?
    2. 您是指充电终止电压吗?
    3. 数据存储器中的高级充电算法

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电压从16V 开始、然后当充电停止时、我必须逐步将其斜升至26V、并且每次之前的步骤都是如此

    该论坛主题"BQ40Z60:充电期间的 ACLW 切换"介绍了电压寄存器。

    我在 bqStudio 中的任何地方都看不到这一点。 我附加了 bqStudio 的屏幕截图、但在原始消息中看不到它。

    那么、为什么我必须持续提高充电电压? 其中、是相应的阈值集。

    ACLW 位到底是通过什么来确定自己的?

    充电电压= 16800mv (每节电池4200mv)

    最小输出电压= 610mV×(1 + 332000 / 26100)= 8369

    电压分辨率= 8396/256 = 32.69

    电压寄存器=(16800–8369)/ 32 = 263.4、这高于允许的256值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我在我们的 EVM 上未遇到此问题、任何超过15V 的电压都应该正常。 可能是这里的其他东西。

    您能否附加显示行为和原理图的日志。

    谢谢、