This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:要求对 LP5024进行设计审查

Guru**** 2769955 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024, LP5036, TLC5955, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908769/lp5024-asking-for-the-design-review-on-lp5024

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件: LP5036TLC5955TLC59581

大家好、

客户正在设计36件至48件的 LED 驱动器。  

您是否有比 LP5024更好的建议?

您是否会对以下原理图设计提供意见?

txn.box.com/.../eptrbzaltinvhwuhrsrminbh24zec7v9

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    对于36通道、原理图中使用的 LP5036是可选的。 对于48通道、我们建议使用2个 LP5024。 TLC5955或 TLC59581是48通道显示 RGB 驱动器器件、具有更复杂的通信接口和更昂贵的成本。

    我认为 LP5036器件的原理图是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的反馈。

    您是否有适合客户的 LP5024 OrCAD 参考电路?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、
    客户已更改两个 LP5024。 您是否会帮助查看原理图设计并提供意见?

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我认为原理图是可以的。 需要确认的一点是、两个单元都将 ADDR1和 ADDDR2连接到 GND、因此它们具有相同的芯片地址。 客户会在相同的操作中使用它们、对吧?