This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:辅助系统、同步整流和一些磁性元件问题。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, PMP8740, UCC28180, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957130/ucc28950-aux-system-synchronous-rectification-and-some-magnetics-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8740UCC28180

大家好,我将再次使用 ucc28950-Q1设计一个系统,但这次我希望它与 pmp8740相似。

那么、我的问题是  


1 - 我们的磁性元件被评估为已加载和空载。 我们是否在卸载或加载该值时设置了该值? 例如,我的匀场电感值是在没有负载50uH 但满负载30uH 时,我们必须考虑哪一个?


2英寸在 PMP8740中使用的反激式转换器系统中、从辅助绕组汲取了一条线路来馈入 PFC。 如下图所示。




因此、在我的案例中、我设计了一个反激式转换器、如下图所示、它具有两个次级输出(12V)。 转换器的第二个输出为主设备( 如 FAN、Ucc28180控制器和驱动程序)供电 ,控制器的第一个输出为模拟控制器(如 Ucc28950、tlc272c 等)供电 那么、您认为这会起作用吗?




3-我们希望在新系统中使用同步整流。 我们在这里是否应该注意什么?
例如、我们能否直接在设计工具中设置这些值?



提前感谢  

此致  


Mikail  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须考虑垫片电感器和磁性元件的满负载。

    2.可以使用反激式控制器为 UCC28950供电。

    3. UCC28950有一款 Excel 设计工具,可以使用 SR 进行设计。  您可以在以下链接中找到它。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,非常感谢您的回答,但我无法理解您说我很抱歉,例如,我的 LS 值在设计工具中为20uH, 但是、我手上的线圈值在空载时为50uH、在100%负载时为20uH。我应该输入20uH 吗?

    我的反激式拓扑问题本质上是、我要将一个连接到初级、将另一个连接到次级、因此我想知道我是否会有问题。 这就是我要问的原因。

    感谢专家。

    此致  

    Mikail  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的变压器具有50uH 的磁化电感、则可能不需要 Ls。  但是、如果您的开关节点电容比您估计的要大、我会为其保留一个占位符。

    反激式是使用单独控制器的单独设计吗?

    此致、