This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:18Vin - 300Vin 至12Vout / 0.3A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956243/lm5023-18vin-300vin-to-12vout-0-3a

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28911

你(们)好,先生  

我是否知道有任何解决方案可以替代 LT8315、因为 Vin=18V~300V 至12Vout/0.3A  

PSR 更好  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaileh

    LM5023专家将很快向您提供反馈。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28911应在您的应用中正常工作器件具有与 LT8315类似的谷底开关、并具有内部 FET。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

    输入电压为18V 至300V、输出电压为12V /0.3A

    有任何参考设计或仿真工具?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信我们没有使用 UCC28911的确切参考设计。  但是、TI 参考设计中可能有一些符合您需求的产品。  以下链接将带您进入参考设计库、您可以搜索 TI 的所有参考设计以查看是否有符合您要求的器件。

    此致、