请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 主题中讨论的其他器件: UCC28911
你(们)好,先生
我是否知道有任何解决方案可以替代 LT8315、因为 Vin=18V~300V 至12Vout/0.3A
PSR 更好
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.