This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:您能否查看 TPS23521 SCH 和 Excel 文件?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906538/tps23521-could-you-review-tps23521-sch-and-excel-file

器件型号:TPS23521
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT

大家 好

我申请 TPS23521的设计审查

随附原理图文件和 Excel 文件。

请浏览e2e.ti.com/.../Datang-TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hot1828.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    原理图连接看起来不错。

    在设计表中、应在运行 Tj (F28单元= 14m Ω)时输入 Ron、这会将运行 Tj (F39)推至118C。 因此、您必须选择低导通电阻和更强的 SOA 电流支持的 FET、例如 CSD19536KTT。

    由栅极引脚驱动的单个 FET 对于该设计来说足够好。 我们可以移除 V2 FET。 您能否更新设计表并将其发送给我进行审查?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    CTM 更新了 SCH

    请您再次评论一下吗?

    此致、Liu

    e2e.ti.com/.../TI-check.pdfe2e.ti.com/.../TPS23521_5F00_fan_5F00_8A.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    在85°C 的环境工作温度下、仍需要低导通电阻 FET 来提供 SOA 裕度。

    在单元格 F28中、您需要输入8m Ω* 1.6 (Tj 时的 RDS_ON 因子)= 12.8m Ω。此设计可支持高达65°C 的工作环境温度。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、Rakesh