This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:TPS40322

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957798/tps40322-tps40322

器件型号:TPS40322

您好!  

我们能否在 TPS4022的 EN 引脚上添加一个大下拉电阻器、例如100k Ω? 我们需要在初始状态时将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约20K 的使能下拉电阻器、这会导致启动序列失败吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20K 下拉将干扰校准序列。  

    校准后、一旦电压开始上升、它仅充电10uA、必须能够达到>0.7V。  

    我建议在 SS 电容器上使用漏极开路下拉器件,然后在栅极上有一个到 VDD 的无源上拉电阻器,以使下拉电阻保持在活动状态。