This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:需要向 Digital Fusion 系统监视器屏幕添加2个以上的电源轨。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905834/ucd90120a-need-to-add-more-than-2-rails-to-the-digital-fusion-system-monitor-screen

器件型号:UCD90120A

您好!

我需要向 Digital Fusion 系统监视器屏幕添加2个以上的电压轨。 默认情况下、它允许您监控2个电源轨、我看不到添加更多电源轨到监控器的选项。  

请提供建议。

IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请按照快照启用多个导轨。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我要查找的是每个电源轨的单独图列。 您显示其他电源轨的方式是通过"Vout All"来显示同一个图中的所有电源轨电压、这是混乱和混乱的。 我想为每个电源轨提供单独的列或单独的图、在其中可以看到每个电源轨的输出电压和输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    默认情况下、系统监控器允许两个不同电源轨的两个图。 但在每个图下、您可以选择 VOUT 和 VOUT (ALL)。 在 VOUT (ALL)下、选择目标电源轨、以便可以为4个不同的电源轨提供4个图。

    这是系统 监控器最支持的功能。

    此致

    Yihe