This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:在额定功率的20%时峰值电流不稳定。 在同一突发数据包中从 ABM 转换到 LPM?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953550/ucc28780-unstable-peak-current-at-20-of-power-rating-transition-from-abm-to-lpm-in-the-same-burst-packet

器件型号:UCC28780

您好!

到目前为止、我已经在 Vin=140Vdc 时调整了 ACF。

但是、我不能再高得多、因为我认为转换器的行为错误。

正确的行为(至少、我认为是...) 输入电压为140V 时:

  • CH1:SR MOSFET 的 Vgs
  • CH2:高侧 MOSFET 的 Vgs
  • CH3:变压器一次侧的电流
  • CH4:开关节点处的电压

(可能第三个峰值电流比其他峰值电流小一点)

200 Vin 时的错误行为:

第二个峰值电流太低(因为 TON_L 太短)、在高侧的第二个脉冲之后、控制器似乎过渡到谷底开关(LPM)。 此外、同步整流在第二个脉冲上丢失。

感谢您的帮助!

此致、

J. M é nag é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pye、

    谢谢你。 您能不能简单地估计回答问题所需的时间?

    我需要它来更新其他测试的计划。

    再次感谢

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    如下所示:

    1. 第一个和第二个脉冲的不同峰值电流,如果在 FB 引脚上添加了 ARC 电路(由 RUN 驱动的电阻器+ MOSFET),则当 RUN 为高电平时,该电路将从 FB 引脚中拉出电流,通常情况下, ARC 电路影响 FB 电流存在延迟。 这就是您可以看到不同峰值电流的原因。 另一个影响来自线路补偿。 输入电压越高,CS 引脚的补偿电流越高,CS 引脚和电流感应电阻器之间连接的电阻器上就会产生偏移电压。

    2.第二个 PWMH 接通时间的 SR 丢失脉冲。 钳位电容器在第一个 PWMH 导通时间内过放电(另请参见 SR 导通时间长于其他周期)。 在下一个周期中,几乎所有能量都被转移到钳位电容器,而不是次级侧。 因此没有流经 SR 的电流。 这是正常行为。

    3.缺少 PWMH 脉冲(ABM->LPM 模式),如果满载为20%,它不应产生 ABM 9脉冲和6脉冲,在 我看来 ABM 模式不稳定,导致缺少 PWMH 脉冲。 您能否将原理图分享给我以供查看。 原理图上的参数应与电路板上的参数匹配。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    由于 长时间没有得到您的回复,我相信 它 已经解决 了您的问题。 如果您有其他问题,请创建新帖子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jaden、

    我的原型损坏(意外短路)。 我需要维修、我会告知您。

    再次感谢。

    J. M é nag é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    我已向您发送原理图、其中包含最新的值(与电路板值相匹配)。

    感谢您的帮助!

    Julien