This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618EVM:BQ25618EVM 的充电电流不一致

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618EVM, BQSTUDIO, EV2400, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908760/bq25618evm-inconsistent-charging-current-of-bq25618evm

器件型号:BQ25618EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ25618

大家好、

我们收到了客户关于 BQ25618EVM 充电电流不一致的问题。 以下是他的查询详情

"我使用 BQ25618EVM 充电器 IC 为锂离子电池充电。 在使用电子负载而不是电池测试 IC 并通过 EV2400 I2C 接口设置输入电流时、我发现、当我使用 BQStudio 将充电电流设置为60mA 时、测得的提供给电子负载的电流为80mA。 即使我将电流增加到160mA、也会出现这种趋势。 然而、当电流增加到超过200mA 时、测得的电流值和设定的电流值再次匹配。 此外、当我将电流设置为40mA 时、测得的电流记录为40mA。

我有多个 BQ25618EVM 器件、我发现此问题仅涉及10个器件中的2个。 此外、我再次尝试使用实际电池测试这些 IC、但也存在同样的趋势。 此外、我检查了该 IC 的启动寄存器设置、它与 BQ25618 IC 数据表中提到的默认设置相匹配。

那么、为什么测量的电流与某些 IC 中的设置电流不同? 请告诉我如何解决此问题。"

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看起来这可能与设置相关。 您的设置中的 VBAT 是什么? 您是否使用电子负载的 CV 模式? 您可以在负载处添加大容量电容器吗? 关于不同 EVM 上的不同测试结果、您可以在不同电路板之间切换 IC 单元、并找出是否存在差异。 这将有助于确定这是由 IC 或电路板引起的。 如果您使用真实电池、请更改电池电压(通过充电和放电)并再次检查。 在 CV 模式下、电池阻抗会影响充电电流。