This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:3.3V 不会降至零、即使关断引脚连接到低脉冲也是如此

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957901/lp2985-3-3v-is-not-going-down-to-zero-even-when-the-shut-down-pin-is-connected-to-a-low-pulse

器件型号:LP2985
主题中讨论的其他器件:ADS131E06

您好!

我想在开/关引脚的帮助下控制3.3V 输出。

因此我使用了以下电路。 晶体管 BC817

Vin -12 V、Vout =3.3V

但我将低于波形

3.3未接触0V。 这可能是什么问题

谢谢、此致

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sandeep、

    您在输出端有什么? LDO 关断时输出引脚上的电压可能是由上拉输出引脚的泄漏引起的。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 输出连接到 TI ADC ADS131E06和 晶体振荡器

    谢谢、此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、  

    为了确认问题、您是否会完全移除输出侧的任何负载并查看输出侧是否具有正确的电压?  

    此致、  
    Jason