This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70433DBVEVM-712:当输入具有大纹波时、输出电压不正确

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704, BQ24610, TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957044/tlv70433dbvevm-712-output-voltage-incorrect-when-input-have-a-huge-ripple

器件型号:TLV70433DBVEVM-712
主题中讨论的其他器件:TLV704BQ24610TPS709

大家好、

我使用的是 TLV70433、它都很好且稳定。

这是我的工作电路。

问题在于 CE1断开连接、Vin 具有很大的纹波(下图)。

即使是最低的电压也仍然超过15V。

但 TLV70433的输出电压小于1V。

是否有任何频率或输入纹波振幅导致 TLV70433发生故障?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您拥有的 Vin 波形不应成为导致 TLV704失败的问题。 第8.2.2.1节指出、当存在较大的负载瞬态时、没有输入电容的唯一问题会出现、因此、如果您不使用负载瞬态进行测试、则不应存在问题。  

    在示波器屏幕截图中、有2个看起来像相同电压的通道。 它们都在输入电压上吗? 您能否提供另一个同时显示输入电压和输出电压的示波器截图?

    对于该测试、是否存在任何负载?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    这是我的简化测试电路(我取下 CE1、使用 CE1、此电路工作正常)

    当充电电路切断时、Vin 稳定为19V、Vout 稳定为3.3V。 (输出电压负载约为23mA)

    但是、当我让 BQ24610为电池充电时、Vin 会产生巨大的纹波、Vout 上的电压仅为1V。 (估计纹波来自 BQ24610)

    这是我的输入电压和输出电压范围图。

    绿色的一个是 Vin、红色的一个是 Vout。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说出发生这种情况的原因、因为我不熟悉 BQ24610。 即使输入振荡、TLV704似乎也是稳定的。 BQ24610是否有可能以某种方式影响地面并使其移动?  

    您是否希望排除 CE1以减少电路板空间和成本?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    BQ24610的接地端直接连接到此电路板的接地端、因此我认为 BQ24610不会改变接地端。

    制造问题可能会导致 CE1有时断开连接、而 CE1有时可能通过 PCB 测试课程 CE1可能会连接。

    当然、我们会处理制造问题。

    但我们仍然想知道为什么该信号无法使 TLV70433正常工作、因为数据表上的一切看起来都正常。

    总之、感谢您的帮助、祝您一切愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

       在数据表中的线路瞬态图中、响应时间非常慢。 从瞬态到稳态的时间大约为25ms。

    因为输入纹波电压振幅和频率相当高。 您能否帮助检查 TLV70433的环路增益和带宽是否能够使输出电压保持稳定。

    输入电压(最大值):21.2V

    输入电压(最小值):16.8V

    纹波频率:570kHz

       

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    已知 TLV704易受 EMI 和输入噪声的影响、这可能会影响内部节点上的电压。 您是否认为您可以尝试使用 TPS709来查看它是否有助于解决此问题?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但我没有 TPS709。

    那么、您的意思是这些信号对于 TLV70433是不可行的?

    我只想得到这方面的答案、以及为什么没有图形解释该 IC 的频率响应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 TLV704、您将需要降低输入线路上的噪声、因为我们知道该器件易受输入噪声的影响、该噪声可能会更改内部基准并导致输出发生移位。