This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:负载电容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A-Q1, LMG1025-Q1, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908644/lmg1025-q1-load-capacitance

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27511A-Q1LMG1020

大家好、

你好。

我们的客户希望使用具有大约1nF 输入电容的 GanFET。  这可以被视为驱动器的负载电容。 他们在问 、LMG1025-Q1是不是驱动1nF 的高速应用的更好选择、还是更好地使用 UCC27511A-Q1等其他汽车类 GanFET 驱动器?  如果驱动1nF 而不是其数据表中指定的1.8nF、UCC27511A-Q1是否要快得多?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于高速应用、应使用 GaN FET 和 GaN 驱动器、如 lmg1020和 lmg1025-Q1。 为了驱动 GaN FET、GaN 驱动器需要较小、以更大限度地减小栅极环路电感、而驱动器强度需要较大、以实现快速导通和关断时间。 但是、如果您的高速性能(脉宽和上升/下降时间)不需要 GaN、则可能不需要1020和1025等快速 GaN 驱动器。 例如、虽然最大开关频率不能超过几 MHz、但使用 ucc27xxx 可以实现10ns 脉冲。 1020和1025都可以实现高达约60MHz 的1ns 脉冲。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!

    如有任何其他问题、我将通知您。  

    我现在将关闭机票。

    艺术