This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:LED 电流低于150mA

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, LM3444, LM3414HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906411/tps92511-led-current-lower-than-150ma

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件:LM3445LM3444LM3414HV

您好、E2E、

美好的一天!

我们能否将该器件的 LED 电流设置为低于150mA、特别是40mA?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

     kΩ 数据表:"为了确保稳定性、RIADJ 必须小于30 μ A、这意味着可以对50mA 的最小 ILED 进行编程。 。
    150mA 的 ILED 容差显示在电气特性中。'

    它非常接近、但超出建议范围运行可能会导致问题。

    它们是否需要共阳极?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、是否有任何可支持40mA 电流设置的共阳极恒流 LED 驱动器?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3445/LM3444控制器可以实现这一目的、它们是为不同的目的而创建的、但它们是相当简单的器件、可供使用。

    您的输入电压、输出电压以及此设计的任何其他相关信息是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回答。

    输入电压为18V 至32V、并连接1至5个 LED。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    LM3444/45应该可以工作、只需为 VCC 生成电压即可。  此外、如果您选择此路线、请确保满足最短导通时间要求、因为您将具有具有1个 LED 和32V 输入的低占空比。

    您可以查看这些器件的数据表。  电路将从您看到的内容中减少、因为这些是针对脱机的。  如果您需要方向、我已经对这些部件做了很多工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的建议。 将检查此器件。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    美好的一天!

    只是对此进行后续调查。  LM3414HV 是否能够与40mA LED 电流配合使用?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    在数据表中、我看到输出范围为0.35A 至1A、用于设置 LED 电流。  还有一种模拟调光/折返方法、可将1A 设定值降至0.1A。  我在下面看不到可以使用它的任何位置。  我不建议使用此器件将电流调节为40mA。

    此致、

    Irwin