This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:与 BQ25713有何差异?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958353/bq25713b-difference-with-bq25713

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

BQ25713与 BQ25713B 之间有何区别?

后者只是 BQ25713的器件版本?

在充电器 IC 的产品选择页面上、bq25713B 的摘要提到了"Solar MPPT"、但数据表中没有提到它。

如果真正实现了该功能、我如何才能获得一些有关该功能的见解?

请告诉我。

谢谢。

此致。
Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

     区别在于 I2C 地址。 否则它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回答。

    至于“太阳能 MPPT”功能,我想它只是 ICO 恐惧,不是吗?

    请告诉我。

    此致。

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

     VINDPM 功能更是如此。 将 VINDPM 阈值设置为太阳能电池板 MPP (请参阅太阳能电池板规格)。 通常设置为 OCV 的80%)、此输入电压调节环路将调节充电电流、以便将 VBUS 电压保持在 VINDPM 设定点(对应于太阳能电池板 MPP)。

    ICO 有助于了解适配器的真正输入电流限制。  该算法无需进入 VINDPM 即可自动识别电源的最大输入电流限制、以避免输入电源过载。 有关 ICO 的更多信息、请参阅此应用手册:www.ti.com/.../slva812c.pdf