This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:更少的串联电池节数

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958349/bq76952-lower-series-cell-count

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他部件:、 BQ34Z100-G1

大家好、我对 BQ76952有几个问题

1.我正在尝试确定是否可以将 BQ76952用于可重新配置的 BMS (4S 至9S)、在这种情况下、用户只 需将不同的串联电池组插入 BMS 即可无需使用 PCB 进行任何微调(例如脱焊)? 这是一个令人困惑的理解、因为数据表的第10.1节中已经提到、每个串联电池都应该通过一个串联电阻器和旁路电容器与 VCX 引脚连接; 此外,第10.2节还提到,为了减少电池节数,可以短接相邻电池。 尚不清楚的是、对于缺失的电池、PCB 上已经填充的电阻器和旁路电容器会发生什么情况、即是否需要脱焊?

2. TIDA001030中使用的 MSP 源代码是否可用?

3. BQ76952EVM 为何不包含外部平衡 MOSFET 和电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    您可以短接相邻电池以减少电池节数。 最简单的方法可能是使用0欧姆电阻器替换电池电容器。 如果您为这些引脚提供直接短路、则电阻器和电容器无关紧要。 唯一的要求是顶部电芯引脚(VC16-VC15)和底部2电芯(VC1-VC0和 VC2-VC1)需要连接到电芯。 所有其他电池输入均可根据需要短接。

    2.我们没有此代码可供分享。 但是、本 TI 设计不使用 BQ76952。 如果您正在寻找与 BQ34Z100-G1进行通信的示例代码、我注意到许多用户在 Github 等站点上共享了代码、因此我认为您可以找到示例。

    BQ76952可通过内部平衡支持相当高的平衡电流、因此并非所有用户都使用外部组件。 外部平衡也有多种选项(NFET、PFET、BJT)、因此它实际上取决于最终应用。 电池平衡应用手册显示了不同的电路选项和一些测试结果。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa81 

    此致、

    Matt