Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892EVM-664 主题中讨论的其他器件:BQ25892
我有关于测试 BQ25892 EVM 的技术问题。
我的测试设备选择有限。 我只能找到一个 HP 6063B 负载来模拟电池、它具有恒定电压模式。 如果我将负载电压设置为低于3.0V 和高于3.55V、则看起来 工作正常。 当负载电压设置在3.0V 至3.55V 之间时、输出似乎会振荡、包括电池和 VBUS 输入端的电流和电压。 充电器似乎在打开和关闭。
我想我已经弄清楚它与什么相关、但不知道正确的修复方法是什么。 我假设这是一个真实的电池、这种情况不会发生。 我认为 VSYS 稳压器的系统电压默认为3.5V、它在使用降压来产生系统电压和提供系统电压的电池之间发生了变化。 如果我低于3V、那么我通常处于非常低的充电电流。 当我高于3.55V 时、我高于 阈值、看起来工作正常。
我将最小 BQ25892系统电压更改为3.0V、在所有电压下工作正常。 这允许我进行测试、但不是长期配置。 同样、如果我有一个真实的电池、一个电池仿真器或一个4象限电源、我怀疑这种情况会发生。
是否有任何建议修改现有的 HP 6063B 设置、以便在所有 VSYS 电压(主要为3.5V 至3.7V)下测试系统?
建议使用什么电池"仿真器"? 请参考特定设备型号。