Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS54260
你好。
我使用 TPS54240将12V 转换为5V。
12V 侧连接了一个连接器、当该连接器被重复插入和移除数百次时、PH 端子通过 L1的5V 输出极少会出现接近12V 的尖峰电压。
请告诉我如何抑制尖峰电压。
*请参阅贵公司使用 TPS54240和 TPS54260改善低压降运行的方法图1。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
user5925290 说:
器件型号: TPS54240
你好。
我使用 TPS54240 将12V 转换为5V。
12V 侧连接了一个连接器、当该连接器被重复插入和移除数百次时、PH 端子通过 L1的5V 输出极少会出现接近12V 的尖峰电压。
请告诉我如何抑制尖峰电压。
*请参阅贵公司使用 TPS54240 和 TPS54260改善低压降运行的方法图1。
[/报价]
user5925290 说:
器件型号: TPS54240
你好。
我使用 TPS54240 将12V 转换为5V。
12V 侧连接了一个连接器、当该连接器被重复插入和移除数百次时、PH 端子通过 L1的5V 输出极少会出现接近12V 的尖峰电压。
请告诉我如何抑制尖峰电压。
*请参阅贵公司使用 TPS54240 和 TPS54260改善低压降运行的方法图1。
[/报价]
随附了系统的原理图和布局。
此12V 尖峰发生在 VOUT 节点上。
输出电流为2A。
此致、
您好!
我很难阅读您的布局、与原理图中显示的元件编号以及红色布局图下方的图像似乎也存在某种不匹配。
电感器的值也是多少? 器件型号是什么?
在您向我介绍的内容中、我看到了几个选项、它们可以帮助您:
如果上面列出的选项不起作用、请截屏输出上的电压尖峰以及 PH 节点电压(理想情况下在同一屏幕上)并在此处发帖。
此致、
Harrison Overrurf
您好!
电感器器件型号为 MCSM42Z4R7MWTG、电感值为4.7±20%(uH)、DCR 为150 (mΩ)。
・添加了与 C106并联的22u 电容器。
12V 尖峰电压保持不变。
・添加了与 C101并联的22u 电容器。
现在、12V 尖峰电压变得更加频繁。
还有18V 尖峰。
当 POWER_IN 侧的连接器连接和断开时、会出现尖峰、这是屏幕截图。
右侧屏幕截图中放大的红色框是左侧的屏幕截图。
当 L101上发生浪涌时、L101的引脚2上似乎会出现尖峰噪声。
超过5V 的尖峰电压的长度大约为378ns。
此致、
您好!
感谢您澄清电感器器件型号并 发送有关情况的屏幕截图。
在我看来、虽然输入电容器正在通过高侧 MOSFET (HSFET)放电、但请注意输出电压升高导致的输入电压下降。
此外、您观察到、与 C101并联增加22uF 会使输出端的尖峰更大、这也让我相信这一点、因为输入电容器中会存储更多的能量、这会导致在输出端看到更大的瞬态。
我认为当器件关断时、Cboot 必须部分充电、这会导致 HSFET 瞬间关闭、从而允许电流从部分充电的输入电容器流向输出端。
您能否尝试将串联电阻 Rboot 与 Cboot 电容器串联、看看这是否会带来任何改进? 如果可能、请尝试使用2 Ω Rboot、但不要将 Rboot 增大到超过5 Ω。 在运行测试之前、还要移除与 C101并联的22uF 电容器。
此致、
Harrison Overrurf
您好!
感谢您分享更新后的原理图。 我将在2016年11月之前查看此内容并向您回复任何评论。
您是否在多个器件上看到过这种情况?
您是否在该器件的 EVM 上对此进行了测试? 如果您将收货地址发送 到我的电子邮件 :h-overturf@ti.com 、我可以向您发送样片 EVM 以插入您的系统。
此外、什么连接到您的 VDD_5V 输出? 您要为什么负载供电?
此致、
Harrison Overrurf
您好!
我 建议在经销商或制造商网站上搜索您感兴趣的规格(例如封装、电流额定值等)。
例如、下面是 对 DigiKey 的搜索。
谢谢、
Denislav