This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 EN 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908546/tps53319-about-en-pin

器件型号:TPS53319

您好!

客户正在尝试通过使用 CPLD 控制 EN 来控制序列

客户将多个器件的 EN 引脚连接到一个信号源。
在后台、客户正在研究上拉电阻器限制。

1.TPS53319的 EN 引脚内是否有齐纳二极管和下拉电阻器?
您能告诉我齐纳电压和下拉电阻器值吗?

2.当从外部对 EN 引脚的控制电压进行分压时、
分压电阻器值是否存在限制?
客户使用的上拉电压为12V。  该电压被分压至3V。

3.请提供与多个器件共享 EN 信号的预防措施。

此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53319转换器的使能引脚定义见数据表:

     _

    共有电路需要考虑1uA 的内部电流源。  EN 引脚上有一个 ESD 钳位电路、可在 EN 电压超过高于 Vreg 电压的器件阈值时钳制 EN 电压。  没有内部下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V LDO 不由 EN 引脚控制。 只要 VDD 上升至大约2V、LDO 就会启动

     使能引脚电压不应比 VREG 高0.8V

    使能阈值电压典型值为1.3V。使能关断阈值电压典型值为1.0V

    使能引脚上的绝对最大额定电压为7V。

    我将询问开发团队有关使能引脚上的二极管的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter-San、

    感谢您的友好支持。
    我将向客户报告您的信息。

    我将继续期待您的联系。
    "我将询问开发团队有关使能引脚上的二极管的问题。"

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    如果 EN 引脚电压低于 VREG 电压、则节点上没有电阻器。   如果 EN 引脚电压大于 VREG、则 PMOS 晶体管将导通、节点上的电阻约为1000kOhm。