This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:当未对 VIN 供电时、OUT 引脚测量为对 GND 短路

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958049/tps7a8101-out-pin-measures-as-short-to-gnd-when-power-is-not-applied-to-vin

器件型号:TPS7A8101

各位专家,您好

我的客户在使用 TPS7A8101的装配室中使用某些电路板。 他们的供应商正在测试未供电条件下的电路板、并正在测量 OUT 与 GND 之间的短路。 这是预期的吗?

他们还测量了松动的部件、并在那里看到类似的行为、即 OUT 到 GND 短路。 它们还会检查接地、并且不会在这些引脚之间看到短路。

提前感谢您的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    不应存在从输出到接地的短路。 为了确保我测试了 TPS7A81 EVM、并在使能拉低或悬空的情况下、移除反馈电阻跳线后测量高阻抗。 当我将使能跳线连接到 Vin 和反馈电阻跳线时、我仍然测量14千欧。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stephen

    您能否确认测试是在 EVM 未通电的情况下完成的? (V_IN = 0V?)

    谢谢、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、EVM 未通电。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen

    我将向您发送有关客户设置的更多详细信息、我们将进一步离线讨论。

    此致、

    Jim B