This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:我们的问题是 TPS65919的输出‘s 在我们启用 TPS65919时似乎不正常。

Guru**** 2814585 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908474/tps65919-q1-our-problem-is-the-output-of-the-tps65919-s-ldo1-seems-unnormal-when-we-make-tps65919-enabled

器件型号:TPS65919-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA2E

我们的 AVM 控制 器使用 TPS65919和 TDA2e (17*17),上电序列为 BAT -> UG5V -> UG3V3-> MCU 复位-> PMIC_HOLD (启用 PMIC)。

‘s 的问题是、 当我们启用 TPS65919时、TPS65919的输出似乎不正常。

我们 测量了输入、输出和控制、 所有这些都很好。

如何找到原因?

顺便说一下、测得的波形如下:UG5V、UG3V3,PMIC_HOLD、LDOVRTC,PMIC_VIO,VDD_SD,Reset_OUT。

UG

原理图 如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚代

    您好、欢迎使用 E2E! 感谢大家分享这些示波器截图和原理图。 您还能探测 GPIO1 (NRESWARM)吗? 我想知道是否会向 PMIC 发送复位?

    此外、POWERHOLD 引脚看起来处于 mV 范围内、您能否确认此测量值?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha、

    大家好、感谢您的回复、我 再次进行测量 、

    如果我没有探测 GPIO1、问题会很快缓解!

    如果我探测 GPIO1、我从未捕捉到异常 波形。   

    保留复位 PMIC 的功能 。   当 MCU 运行时、我们不运行 GPIO1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 GPIO1、您是否可以选择保持拉高? 似乎该布线上可能存在噪声。

    谢谢、

    纳斯塔莎