Other Parts Discussed in Thread: LM5108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5108 您好!
我正在考虑创建一个非绝缘同步升压电路。
我想问您一个问题。
能否将 LM5108半桥栅极驱动器用作同步升压器电路的栅极驱动器?
如果是、是否有任何注意事项?
如果在非绝缘升压电路中使用了参考设计、请告知我。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kaji、
感谢您关注 LM5108。 只要 IC 额定电压处于建议的工作范围内、LM5108就适用于同步升压。 同步升压的动力传动系与同步降压几乎相同、区别在于您控制低侧功率器件占空比以控制输入到输出电压调节。
注意事项与同步降压传动系统类似、因为对于同步开关、您需要注意功率器件 Vgs 波形中的死区时间。 此外、您还应在 MOSFET 栅极上设置一些栅极电阻、以便调整开关时间、从而解决效率和开关节点电压尖峰和振铃问题。
我没有找到适用于非隔离式同步升压的简单单相参考设计、但我确实找到了采用100V 半桥驱动器的降压/升压设计。 这可能对您的案例有所帮助。 链接如下。
https://www.ti.com/tool/PMP21529
确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上提出其他问题。
此致、