This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:用于两节电池管理的多路复用器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957361/tps2121-mux-for-two-battery-management

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2115A

设计

我的客户想知道我们是否有  类似 MAX1773A 的东西?  两个电池管理。

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    虽然 TPS2121和我们的其他 PMUXes (如 TPS2115A)可以使用两节电池作为输入源、但我们的器件不集成交流适配器输入和双向充电功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

    非常感谢、我们需要一个器件能够支持超过18V 的电压、超过8A 的电流、电源多路复用器、例如 TPS2121、但电流更大、 我们是否有可支持的解决方案? 谢谢

    沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我们没有能够作为 PowerMUX 处理8A 电流的集成器件。 我相信您将再次使用控制外部功率 FET 的电子保险丝来获得此处的 ORing 行为。

    谢谢、