This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:发现器件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954946/ucd9081-discover-devices

器件型号:UCD9081

您好!

当我按下 UCD9081 EVM GUI 中的"发现器件"时、我会得到序列发生器的复位。

如何在不重置序列发生器的情况下使用此"发现器件"?

我有一个主序列发生  器和借调序列发生器、其 REST 引脚由 CPLD 控制;当我从 CPLD 释放复位并按 Discover Devices 时、CPLD 也会由于在 CPLD 上控制主序列发生器而得到复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这就是 GUI 处理发现器件的方式。

    单击发现器件时、如果 从器件 ACK 地址、GUI 将发送 RESTART (0x20)命令

    这里的问题是什么? GUI 是否未检测到第二个 UCD9081?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法禁止 GUI 发送 RESTART (0x20)命令?

    序列发生器_1为 CPLD 提供电压的 EN、而 CPLD 为 序列发生器_2提供复位高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    否、该命令嵌入在 GUI 中。

    我知道 UCD9081上有一个复位。 但 GUI 仅用于调试或研发、在正常运行期间、不涉及 GUI。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe