This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90320, UCD90120, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954598/ucd90160-ucd90160

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件: UCD90320UCD90120UCD90120A

您好!

我们的新设计希望使用 UCD90160作为 PM IC 来监控电源轨的电流、但从数据表中可以看出、模拟监控器引脚 VMON 仅用于监控电压、 对于 UCD90320、"Fusion Digital Power Designer 软件工具"看起来也不同、您能不能帮助我确认"如何使用 UCD90160引脚 VMON 监控电源轨的电流"?

顺便说一下、我还检查了与"UCD90160"类似的"UCD90120"、但从数据表和 "Fusion Digital Power Designer 软件工具"中、可以看到"UCD90120"可以监控电源轨的电流、您能告诉我原因吗?

谢谢、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    所有 UCD 器件均设计为通过 ADC 监测电压。 当参考电流或温度监控时、这意味着 UCD 可以根据增益和偏移将电压转换为电流/温度。

    对于 UCD90160、它不支持此类转换、而 UCD90120A 或 UCD90320支持此类转换

    但是、   如果应用 处理转换、UCD90160仍可用于进行电流监控。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe