This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:设计帮助/说明

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909013/bq25892-design-help-clarification

器件型号:BQ25892

你(们)好。

我的客户目前正在与 BQ25892合作、希望了解一些说明。

1. 如果 VBUS 输入为零或未连接、并且电池已满、那么电池是否会为 IC 供电?

2.是否可以检测电池反极性? 如何实现?

3.有一个引脚、/CE 或充电使能引脚。 如果我将该引脚切换为低电平、它会为电池充电。 如果我将该引脚切换为高电平、它是否会断开 BAT 和 SYS 引脚并将这些引脚置于高阻抗状态?

在规格中、在第6页、它显示了与/CE 引脚相关的这一情况:"当 CHG_CONFIG = 1且 CE 引脚=低电平时、电池充电被启用。" 如果我将 CHG_CONFIG = 0且 CE 引脚=低电平、会发生什么情况? 它是否具有与 CHG_CONFIG = 1和 CE 引脚= HIGH 相同的效果?

提前感谢。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    1.不  从 VBUS 到 PMID 的 Q1 FET 可提供反向泄漏保护、从而使电池电压出现在 VBUS 上。

    2.不 如果反向插入电池、IC 将损坏。

    3.不 /CE 引脚只能防止电流从 SYS 流向 BAT 来为电池充电。  如果电池需要补充 SYS 电流、电流仍然可以从 BAT 流向 SYS。

    4.如果 CHG_CONFIG 位= 0或/CE =高电平、充电被禁用。  充电需要 CHG_CONFIG 位= 1和/CE 引脚=低电平。

    此致、

    Jeff