This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于12V-400VDC 应用的过流保护

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908819/overcurrent-protection-for-12v-400vdc-applications

主题中讨论的其他器件:BQ77905BQ77915

大家好、

客户请求为12V-400VDC 应用提供过流保护。 我们是否为这些应用提供了解决方案?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、
    您可以在此 页面上找到我们的保护 IC 、您可以在其中选择充电或放电中的过流参数。
    BQ77905和 BQ77915可满足您从12C (从3秒到5秒时为1个 IC)提出的高水平要求、并可通过堆叠方式达到更高的电压。  

    例如 、下面是针对20秒应用的应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。 过流保护应用于12VDC 至400VDC 的直流总线、我计划向客户推荐我们的电子保险丝、但我找不到能够以400VDC 运行的保险丝。 我们是否有办法将电子保险丝配置为在400VDC 下工作、或者我们是否有其他过流保护解决方案?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛
    噢、我的错。 我以为您已经进入了我的队列、因为您正在为电池寻求解决方案。 我没有回答您的问题、也不知道哪个团队可以帮助您解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没问题、我将重新发布此客户的询问。

    感谢您的快速响应和支持。

    此致、

    Danilo