This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:X 电容放电功能

Guru**** 2394265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958301/ucc256304-x-cap-discharge-function

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC256404

数据表的第7.4.3节介绍了 X 电容器放电功能。  

数据表中是否有显示此功能的方框图?  

2. X 营地放电功能内的"放气电阻器"值是多少?

3.除了第7.4.3节,是否有更详细的说明 X 电容器放电的工作原理?

数据表 仅提及 IEC60065、IEC60950、IEC62368标准。 UCC256304是否能够支持医疗应用 IEC60601?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    没有公开可用的方框图、但控制器所做的是将灌电流施加到接地端并查看 HV 引脚电压。 如果 HV 引脚电压过高、则控制器会增大此灌电流、尝试将 HV 引脚电压拉至低电平。 如果测试电流阱无法将 HV 引脚拉至低于特定电压、则控制器会确定交流电已断开、并应用更大的电流阱对 X 电容放电。

    2.内部"放气"是从 HV 引脚到 GND 的固定11.47mA 电流源

    3.遗憾的是,我没有更多的细节可以公开分享。 如果需要更多信息、请随时通过电子邮件联系我。

    4.我认为 IEC60601一秒后要求的电压小于60V。 根据放电电流开始前的预期最大延迟、假设最大交流输入电压为265Vac、该功能将能够在1s 后满足<60V 的要求、持续高达5uF。 但是、我们没有 IEC60601认证。

    我还想提一下、我们有一个名为 UCC256404的新版本器件、该版本在功能/性能方面进行了一些改进。 我建议向您的客户推广 UCC256404。

    此致、

    本·洛夫