This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:CRM 升压

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908532/lm5122-crm-boost

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170

尊敬的团队:

我们是否有 CRM 升压控制器?

客户希望在31Vin 至48.5Vo 范围内实施应用。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei:

    您能指定什么是 CRM 吗? 我以前没有听说过这样描述的控制器。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    crm=>临界导通模式

    这意味着电路在 CCM (连续导通)和 DCM (不连续导通)的边界运行。

    客户希望以3000W、62.5A 和 fsw=30k~400kHz 的频率运行系统

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    查看我们当前的产品系列、我们没有专用的临界导通模式升压控制器。

    但是、我们是否可以将这些用作参考?

    如果最大负载条件是针对脉冲负载、我附加了一个利用 LM5122的参考设计(峰值功率高达1kW): https://www.ti.com/tool/PMP7921

    还有一款 LM5170、其参考设计的功率输出高达2kW、如以下所示: http://www.ti.com/tool/TIDA-01168

    谢谢、

    Richard