This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:在没有机械开关的情况下进入和退出运输模式

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906659/bq25155-entering-and-exiting-ship-mode-without-a-mechanical-switch

器件型号:BQ25155

我们使用上述电池充电器芯片进行设计、尝试使用我们的锂聚合物电池的运输模式。  

1) 1)我们是电池供电设备。 如果 MCU 将电池充电器编程为进入运输模式、则包括 MCU 在内的整个电路将关闭。 是否可以在 MCU 关闭之前成功执行程序!

2) 2)我们在工厂将产品编程为运输模式。 当客户获得时、他们必须将其从运输模式中取出! 有没有电路示例可以实现这一点? 如上所述、我们没有机械开关、因此请建议其他方法使电路脱离运输模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您担心不执行哪些程序? 如果在发送运输模式命令后器件关闭、则该命令已执行。 在 发送运输模式命令之前、MCU 可以通过 FET 将/MR 拉低。 这样、MCU 可以在所有程序都已执行后释放/MR。  

    2) 2)退出运输模式的方法之一是通过 VIN 插件或使用按钮。 用户是否可以通过任何其他方式让器件退出运输模式>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您担心不执行哪些程序? 如果发送运输模式命令后器件关闭、则该命令已执行。 MCU 可以在 发送运输模式命令之前通过 FET 将/MR 拉低。 这样、MCU 可以在所有程序都已执行后释放/MR。  

    我的答案:我担心不执行的程序是进入运输模式的命令。 甚至有可能吗? 因为当 MCU 对充电器进行编程以进入运输模式时、电池断开、整个系统关闭。 命令是否有足够的时间正确执行?  

     

    2) 2)退出运输模式的方法之一是通过 VIN 插件或使用按钮。 用户是否可以通过任何其他方式让器件退出运输模式>

    我的答案:如果只需插入 VIN、器件就可以从运输模式中恢复、这一点很好。 实现这一点的示例电路吗? 我知道 BQ25155的数据表中有一个 MR 处的机械开关配置、用于使电路脱离运输模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ! 系统关闭意味着命令已正确执行。

    2.没有电路。 您只需在中提供5V 电源、器件将退出运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有最后一个问题。 由于 MR 没有机械开关、我认为我需要将 MR 连接到 MCU GPIO、因为它将帮助充电器进入和退出运输模式。

    进入运输模式有两种方法;

    1) 1)当 EN_SHIPMODE = 1且 IN 电源被移除时、器件将进入运输模式。  

    2) 2)如果在 EN_SHIPMODE 编程为1时 MR 引脚保持低电平、则器件必须等待 MR 引脚变为高电平、然后才能进入运输模式。  

    让我们从客户的角度来思考。 该器件在生产时通过方法1进入运输模式、并进入客户的家中。 客户将器件连接到 VIN 处的直流电源、器件脱离运输模式。 由于这是可穿戴设备、客户必须断开设备与直流电源的连接。 当他们这样做时、器件再次进入运输模式、这是一场灾难!

    如果我们使用方法2)对器件进行编程以进入运输模式、当客户将器件连接到直流电源时、我们将具有 MR = 0V 的 MCU 默认程序、因此即使在移除直流电源后器件仍保持开启状态。  

    如果我错了、请纠正我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不想将 MR 连接到 MCU GPIO、因为/MR 被上拉至 VBAT、该电压可能会损坏 GPIO 引脚。

    3) 3)您还可以通过长按按钮 MR 按下来进入运输模式、方法是配置寄存器0x36中的 MR 长按操作位。

    让我们从客户的角度来思考。 该器件在生产时通过方法1进入运输模式、并进入客户的家中。 客户将器件连接到 VIN 处的直流电源、器件脱离运输模式。 由于这是可穿戴设备、客户必须断开设备与直流电源的连接。 当他们这样做时、器件再次进入运输模式、这是一场灾难!


    这不正确。 客户插入 VIN 以退出运输模式后、即使移除 VIN、器件也会保持激活状态。

    如果我们使用方法2)对器件进行编程以进入运输模式、则客户将器件连接到时

    直流电源、我们将具有 MR = 0V 的 MCU 默认程序、因此即使在移除直流电源后器件仍保持开启状态。  


    也不正确。 删除 VIN 后、您无需按住/MR 关闭即可保持在运输模式之外。