This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:>500us 斜坡时间 LDO

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909066/tlv755p-500us-ramp-time-ldo

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件:DP83869HM

您好 LDO 团队、

我的客户正在考虑使用 DP83869HM、他们正在寻找符合电源序列的 LDO。
VDDA2P5最小值为500us、我推荐 TLV755P、但它支持550us 启动时间、但实际斜坡时间约为300us。

问题在这里
- TLV755P 是否有办法满足500us 斜坡时间要求?
-是否有任何5V_LDO 支持> 500us 的斜升时间、固定的2.5V 输出和 X2SON 封装?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    总启动时间由"延迟时间"和"上升时间"组成。
    对于该器件、"上升时间"可能接近300us、正如您所注意到的。

    将输出电容增加到>100uF 可能会减慢上升时间、但会在开通期间增加浪涌电流。
    或者、如果 LDO 在输入电源出现之前启用、或者 ENABLE 连接到输入电源、则 LDO 将在输入电源斜升时跟踪输入电源。  这是满足此规范的另一种选择。

    谢谢、

    斯蒂芬