This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089软启动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958087/tps61089-tps61089-soft-start

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61088

我希望在不同应用中使用 TPS61089或88为大型电容器2mf 至17mf 充电。

输入电压为5V、输出电压为12V 或10V。 然后、输出电容器由电流调节放大器放电。

使用 LTspiceXVII 和 PSpice 子电路、在使用 Webench 中显示的电路启动稳压器之前、初始电流为12A。

该初始电流对于设计至关重要、我希望使其尽可能低、可能为1A。

子电路不将 SS 作为引脚之一、而是将参数 SS=0用作引脚。

我可以通过更改该参数对软启动建模吗?

您能评论一下该器件在峰值电流和时间方面的预期软启动行为吗?

谢谢、archieb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否希望使用 TPS61088直接为2mf 至17mf 大电容充电?

    在电容器上的 Vout 上升至5V 之前、初始电流将非常高。 Vo 上升至 Vin 之前的输入电流是不可控制的。