This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:设置功率输出时发生 TPS55288 OCP 事件

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957767/tps55288-tps55288-ocp-event-in-setting-power-output

器件型号:TPS55288

大家好、

 我的客户正在使用 TPS55288、他们使用 FB/INT 引脚作为故障报告功能。 每次设置 VOUT 输出使能时、都会看到从 FB/INT 引脚发送的 OCP 事件、其输出将被下拉、直到我们读取寄存器0x07以将其清除。 您可以使用 EVM 并将自动读取功能设置为10秒或更长时间以进行确认。 这是正常情况吗? 或者、如果看到 INT 引脚为低电平、我们如何区分正常的 VOUT 使能事件和实际的 OCP 事件?

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    问得非常好、我们也发现了同样的问题。 我们建议客户这样做:

    1.更改 以下寄存器中的默认设置。 将 SC,OCP、OVP 位设置为0。  

    2.然后通过将 OE 位置为高电平来启用 IC。

    3.将 SC,OCP、OVP 位设置为1。  

    我们很快就会修订数据表。